This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:负向输入瞬变后模拟输入共模偏压消失

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3206
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/659046/tlv320aic3206-analog-input-common-mode-bias-voltage-disappears-after-negative-going-input-transient

部件号:TLV320AIC3206

我们有一个使用TLV320AIC3206的电路板,并观察到模拟输入出现了不良行为。  输入信号是差分的,交流与陶瓷电容器耦合(我们尝试了0.1uF和1uF的值)。  我们还具有接地保护二极管和1.8V电压。  当输入暴露在下降边缘瞬态时,该输入的共模偏压似乎“关闭”--在输入被强制接近0V后,它将不会恢复到正确的0.9V偏压,而是在0V时“卡滞”。  如果出现正边瞬态,使电压恢复到0.9V以上,或者将PGA步路电阻的内部输入引脚关闭,然后再恢复到10K,则可以恢复此电流。   

-是否有办法防止共模偏置被"卡住"(除了明显的"不允许出现负边缘瞬变")?

-是否有方法通过软件检测编解码器中的“卡滞”共模偏差,以便恢复例程可以循环输入引脚路由电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonny,

    这不是AIC3206的预期行为,您能否提供有关复制问题所遵循的准确测试步骤的更多详细信息? 使用的输入测试信号是什么? 这些信息将有助于我们尝试在我们的最终重现问题

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师