This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:TAS5760M和TAS5760L之间的函数差异

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M, TAS5760L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649928/tas5760m-a-function-difference-between-tas5760m-and-tas5760l

部件号:TAS5760M
主题中讨论的其他部件: TAS5760L

您好,支持团队,

 

客户希望删除TAS5760M的MCLK输入,但仅限于TAS570L d/s,如下所示:

TAS5760L器件支持32,48和64的SCLK与LRCK比率。 如果SCLK以64×LRCK运行,MCLK可直接连接到SCLK。 否则,MCLK必须从外部驱动。

 

当然,客户SCLK以64×LRCK运行。 即使如此,TAS5760M也不能直接与SCLK绑定? 或TAS5760M可以使用?

 

此致,

Izumi Maruyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣!  让我仔细检查一下,然后很快回复您。

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS5760M不支持3线I2S,MCLK必须至少为 2 * SCLK。

     Andy