This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5721EVM:PurePath主板无声音

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5721EVM, TAS5721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/657474/tas5721evm-no-sound-with-purepath-mother-board

部件号:TAS5721EVM
主题中讨论的其它部件:TAS5721PCM3168

尊敬的专家:

我´m对TAS5721EVM的EVM设置感到困惑,这可能是我在唱机或扬声器输出上听不到声音的原因。

首先,我没有找到任何与我的全新“PurePath控制台主板AIP006G”相匹配的文档。 我只找到了一些旧硬件版本的文档(2015年2月)。 经过一些调查并在本论坛中提出问题后,我下载PurePath SW版本1.16 并加载TAS5721_PPCMB 目标。 这没有记录,但我在这个论坛上得到了这些信息。 在这种情况下,我假设我加载了与PurePath主板硬件版本完全匹配的正确目标。 事实上,硬件的I/O比我在所选目标显示的块图中所能选择/看到的I/O要多。
尽管如此,我还是检查PurePath唱机输出是否可以听到简单的模拟音频输入,我应该指出所选目标是否工作正常。 ´m输入和模拟输入可以听到音频,因此我认为我现在可以使用正确的目标。
´s步骤是检查TAS5721EVM板的主要功能。 遗憾的是,显示的结构图与文档不同(2013年6月)。 我不做任何更改,因此我假定PurePath电路板上成功处理的音频信号已路由至TSA5721EVM。 我连接了两个扬声器和一个耳机,但没有声音。 我尝试了多种设置,但从未听到任何声音。

评估的目标是建立一个易于设置的2.1 系统。 但如果我在PurePath Software上切换单选按钮"mode"(模式),结构图上没有任何更改。 我假定将启用3CH。

很´m,但所有文档都很旧,不能反映当前状态。 EVM设置在基本配置中无法正常工作。 这不是我所期望的,也不是所谓的“简单的图形设置”

不过:我假定安装程序可以正常工作,但似乎有一些未记录的软件或特殊的配置设置是必要的。

请如此亲切,并为我提供有关如何激活EVM系统以及如何使用TSA5721设置2.1 系统的文档。

非常感谢您的支持

Karsten

´m,我对我糟糕的英语表示抱歉……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karsten,

    非常抱歉混淆,TAS5721的文档未更新。 您解决问题的能力给我留下了深刻的印象。 有关TAS5721 EVM+PPCMB设置的过程,请参阅随附的文档。

    e2e.ti.com/.../TAS5721-EVM-_2B00_-PPCMB-setup.pdf

    从您的描述来看, 您的设置似乎没有明显的问题。 当您将模式切换至2.1 (模式)时,底部路径应激活,如下图所示。

    您能否尝试放大输入振幅或AMP音量? 另请检查I2C通信是否正常工作。

    我认为你的英语很好,英语也不是我的母语,但我相信我们的沟通没有任何问题。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Shwan

    非常感谢您的支持和建议。

    我仔细检查链接文档中描述的安装步骤。 I2C通信正常工作,使用0dBv正弦信号处理模拟输入,因为我在PurePath EVM板的电话插孔处获得输出。 ´s,我重新检查其中的USB数字音频是否正常工作。 但在TSA5721上没有输出。

    我尝试使用逻辑分析器检查Ext I2S接头上的I2S数据,但看不到任何信号。 不幸的是,我的逻辑分析器只有最大值 24m/s采样速率,如果I2S信号速度快,我将看不到任何内容。 I2C数据( SDA/SCL )正在工作。

    如果我短按模式按钮,会显示一条消息(至FAST以便人类阅读),但结构图没有更改为2.1 模式。

    我使用的PuerPath硬件的修订版为“F”,如我通过图片识别的那样。 确保我的PC上的软件不会影响1.16 3.547万我在另一台计算机上安装了完整的TI软件。 但在这里我得到了同样的结果。

    我´m具有18V电压的TAS5721EVM,但我认为这不是主板不工作的原因。

    关于PureOath软件不能按预期工作的问题(模式开关不会更改框图),我假定我们在这里有软件或配置问题。

    在我看来,I2S应该可以使用我的逻辑分析仪进行跟踪。 我尝试使用BCLK作为时钟,LRCLK作为Word SELECT和DIN作为数据。 但没有人发出信号。 在原理图I中,SDIN1-EVM位于引脚49上并连接到AIC3262。 但在n´t的原理图上,我看不到这种联系。

    然而:PurePath软件确实存在问题,PurePath Motherboarf修订版F和TAS5721EVM修订版A之间存在潜在的不兼容性

    现在如何继续??

    此致
    Karsten

    S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karsten,

    感谢您的更新。 我们以前从未听说过TAS5721 EVM + PPCMB上的模拟输入问题。 如果主板可以使用USB输入源,则表示设备配置正确。 但是在切换到模拟输入模式时没有输出,我想 我们可以 先检查输入源。 当启用模拟输入模式且USB输入源关闭时,您能否检查AMP输入引脚上的I2S信号? 请在PPCMB的AIN1上应用模拟输入信号。

     当主板 使用 USB输入时,尝试切换到模拟输入模式, 声音输出是否仍然没有?  如果它仍然存在,则GUI中的开关无法正常工作,这 是软件问题。 我在 Win7系统上使用修订版1.16 .................3.547万软件,没有任何问题。  您的操作系统 和防火墙中是否禁止任何安全块或管理员? 此外,'Coax In (同轴电缆进入)'模式是否正常工作?

    此致,

    郑少文     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Shawn:

    要明确一点:我的问题是TSA5721EVM板不能发出任何声音。 不是PurePath主板。
    PurePath主板在模拟输入和USB输入方面工作正常。 HP Out可以听到所有声音。 SW 1.16 3.547万软件块组组消息显示的静音和级别AIC3262正在工作。

    i´m运行Windows 8.1。 再次说明:使用TSA5721EVM块上显示的模式开关不起作用!! 那么...是否存在软件问题? 如何将TAS5721切换为2.1 模式???。

    TSA5721EVM上的耳机输出无声音
    要启用此功能,PurePath上的GPIO7必须设置为高电压,模拟输出必须路由至PCM3168的VOUT1和VOUT2。 如何使用PurePath软件进行设置?

    此致
    Karsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karsten,
    关于耳机问题,我认为DR-SD针脚应该被驱动为"高",以便在默认情况下启用耳机通道。 您可以检查此针脚上的电压以确认这一点。 此外,请确保EVM上的耳机通道电路已组装(R1~R6,C1,C4...)。
    关于模式2.1 问题,我认为这是一个软件问题,我们以前从未听说过此问题。 请尝试重新安装软件吗? 我们使用的是Win7和Win10,但从未发现此问题。 您可以尝试使用其他操作系统或其他PC/笔记本电脑吗?
    顺便说一下,在2.0 模式下输出~OUTD输出中没有问题,对吧?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Shwan:

    这一点现在变得更加清楚了。 零件R1~R6,C1,C4...未装配。 仅装配R3! 因此,EVM板的生产过程中出现了故障!

     是的,OUA+ SC和OUTB+SC正在工作。

    关于模式2.1 问题,我将在第二天尝试安装Windows 10´s。 我们目前不运行此版本,因此我需要组织一台额外的PC进行此测试。 但是,我想说,我认为这似乎不是缺少职能的根本原因。 也许您有机会使用官方外部TI服务器自行下载PurePath 1.16 ,以验证软件包的完整性。 在切换到模式2.1 时,我很快就会看到“正在执行环配置”。 EVM固件版本为354,EVM FWID为"FWIDPUREPATH-CMBEVM-REVG"

    此致
    Karsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karsten,

    感谢您的更新。 我相信您找到了耳机问题的根本原因。

    关于GUI问题,您很快看到的‘正在执行加载配置’窗口实际上是预期的。 之后,应启用底部信号路径,如 下图中的红色圆圈所示。

    请向我展示在PC上启用2.1 模式后GUI的屏幕截图吗?

    此致,

    郑少文