https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648554/dix4192-spdif-cable-reach
部件号:DIX4192大家好,
我想确认您是否可以使用DIX4192发送器和接收器传输SPDIF音频信号。
您是否可以使用以太网CAT5电缆轻松访问20 m ? (我们需要将RJ45连接器与其他信号一起使用。)
此致,
KAWAI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648554/dix4192-spdif-cable-reach
部件号:DIX4192大家好,
我想确认您是否可以使用DIX4192发送器和接收器传输SPDIF音频信号。
您是否可以使用以太网CAT5电缆轻松访问20 m ? (我们需要将RJ45连接器与其他信号一起使用。)
此致,
KAWAI
Ravi-san,您好!
是的,我知道有许多相关参数。
如果您要说192kHz采样率的10 m 范围,那么此10 m 电缆的插入损耗估计值是多少? 如果是具有10 m 特性的-10dB电缆,我们只需选择性能更好的电缆,例如具有20 m 的-10dB。
我同意您不能保证电缆的长度,但是我们想知道DIX4192 AEA3兼容输出是否具有与AES3标准最高为100 m 或150 m (最高,必须准备高质量电缆)相同的"能力"或"可能性",以便通过20 m 电缆实现。 我认为DIX4192 TX接口与RS-422/485相似,数据速率仅为几Mbps至10Mbps,插入损耗不大。
据我所知,LVDS,RS-422或RS-485接口使用CAT5e电缆以50Mbps的速度驱动50 m 以上的数据(对于RS-422/485,可能比100 m 多)。 因此,我觉得20 m 可能不是一个高障碍。
我们将要求客户对其系统进行评估,但是,至少我们需要准备一个可能满足其要求的解决方案。
此致,
KAWAI