This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:SPDIF电缆延伸

Guru**** 2382310 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX4192
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648554/dix4192-spdif-cable-reach

部件号:DIX4192

大家好,

我想确认您是否可以使用DIX4192发送器和接收器传输SPDIF音频信号。

您是否可以使用以太网CAT5电缆轻松访问20 m ? (我们需要将RJ45连接器与其他信号一起使用。)

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai-san,
    一般来说,对于S/PDIF音频信号,电缆长度的限制是多种因素的函数,例如:
    1.发送器的质量(Tx模块)
    2.接收器(RX模块)的灵敏度
    3.电缆损耗。

    根据规范,使用任何电缆时,保证工作的最低要求为5 m (15英尺)。 如果使用更好的Tx/Rx组合,*如果使用良好的电缆,可能*在更长的运行时间内工作,但我建议使用比5 m 更长的扩展器,以确保系统功能的整体稳定性。 请注意,由于混合物中有许多因素,因此在测试较长的长度时,要客观地量化您剩余的余量是非常棘手的。

    希望这能澄清问题。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    感谢您的支持和建议。

    在TX和RX的两端使用DIX4192并实现20 m 时,您或 TI的建议/解决方案是什么?

    您或TI接口团队有什么想法吗?

    此致,

    KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravi-San和团队,您好!

    我们需要您的帮助。 什么是用于扩展电缆范围的TI解决方案?

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai-san,
    我与TI的接口团队保持了联系,并将向您提供他们的反馈。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    非常感谢您的持续支持。 我们期待您的回复。

    此致,

    KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    当我想回复时,我不小心单击了"这解决了我的问题"按钮。

    您是否有任何更新正在与接口组交谈?

    我还有一个问题,如果我们使用的是"AES3"接口,而不是S/PDIF接口,是否可以在两个DIX4192之间通过20 m 实现传输?

    原因是DIX4192输出也符合AES3。 我知道这取决于电缆插入损耗,但是AES3标准表示它可以达到100 m +。 您是否可以推荐以下AES3 20 m 变速箱设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai-san,
    如本线程前面所述,给定应用程序有多个切线,可在20 m 电缆长度上可靠地工作。 答案并不容易,而且取决于许多参数。 我会将情况总结如下:

    -对于平衡输出,您可以获得192kHz采样率的10 m 范围。 由于采样速率较低,它将在更长的电缆上工作。 它仍取决于导线质量和阻抗,理想情况下必须为110欧姆。

    推荐的输出电路在数据表中。 对于变压器,您可以使用脉冲变压器DA102C或PE-6.5612万,S2.2083万或LL1572。 如果总体性能有,我们可以推荐外部线路驱动器(如DS中所述) 根据此应用的采样率,缺少20 m 电缆。

    总之,我们需要以所选采样率和所选电缆长度测试整体系统性能,并为整体系统性能做出其他选择。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    是的,我知道有许多相关参数。

    如果您要说192kHz采样率的10 m 范围,那么此10 m 电缆的插入损耗估计值是多少? 如果是具有10 m 特性的-10dB电缆,我们只需选择性能更好的电缆,例如具有20 m 的-10dB。

    我同意您不能保证电缆的长度,但是我们想知道DIX4192 AEA3兼容输出是否具有与AES3标准最高为100 m 或150 m (最高,必须准备高质量电缆)相同的"能力"或"可能性",以便通过20 m 电缆实现。  我认为DIX4192 TX接口与RS-422/485相似,数据速率仅为几Mbps至10Mbps,插入损耗不大。

    据我所知,LVDS,RS-422或RS-485接口使用CAT5e电缆以50Mbps的速度驱动50 m 以上的数据(对于RS-422/485,可能比100 m 多)。 因此,我觉得20 m 可能不是一个高障碍。

    我们将要求客户对其系统进行评估,但是,至少我们需要准备一个可能满足其要求的解决方案。

    此致,
    KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请允许我介入此问答环节。
    首先,你能给我回答这些问题吗?

    项目1. 请告诉我DIX4192中的驱动程序是否符合AES3物理规格
    层规格(如果与图77中的电路一起使用)。 变压器耦合
    平衡输出接口。
    (所需振幅应为:2.0 V < Vo差值< 7.0V与5.4 V最小值)

    项目2. 请告诉我DIX4192中的接收器是否符合AES3物理规格
    层规格(如果与图72中的电路一起使用)。 变压器耦合平衡
    输入接口
    (所需振幅应为:0.2 V < Vo diff 对比最大200 mV)

    我知道振幅是AES3参数之一。 可能还有其他因素。
    如果DIX4192不符合这些因素,请告诉我。

    如果答案为"是",则AES文档会声明波纹管:
    我认为只要DIX4192的I/O是电气的,20 m 电缆的连接就可行
    符合AES3的要求
    你怎么看?

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    第3章
    物理(电气)层

    3.2。安装指南
    以下实用指南适用于的平衡电路
    AES/EBU数字音频接口。 它们基于从两个安装中获得的经验
    英国广播公司在伦敦的报道和加拿大CBC的安装报道

    区域间布线

    -电缆的典型阻抗应约为110 W (可接受80-150 W)。

    -带整体屏蔽的多芯双绞线电缆最适合安装在什么地方
    跑步次数不超过150 m。 (整体双屏提供更好的EMC保护。)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Mita