This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2EVM:PLIMIT 0V时的电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658300/tpa3136d2evm-voltage-at-plimit-0v

部件号:TPA3136D2EVM
Thread:TPA3136D2中讨论的其他部件

我找到了一个函数发生器,并在TPA3136D2 EVM上实施了焊接更改以进行配置

它用于单色输出。 函数发生器难以始终保持200 mV有效值电压,它是如此

当前显示在范围上。

我将扬声器和LC滤波器连接到具有1 kHz输入正弦波的EVM输出上。 PLIMIT电压

当时可能不正确。 简短地说,我可以调整PLIMIT和GVDD之间的电压

并将其设置为1.25V DC。 然后,我不知道发生了什么,这个电压总是读数为0 V。EVM是这样做的

短路? 我不知道如何设置PLIMIT电压。

谢谢!

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priya,

    EVM现在是否可以正常工作?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚当
    今天早上,我可以将PLIMIT-GVDD电压设置为1.25V。 此后的某个时间,该针脚上的电压变为0伏,无法调整。 不确定如何检查EVM是否能正常工作,它将花费比已经花费更多的时间和精力来获得所需的结果(看不到结果)。

    为单声道输出配置EVM所涉及的焊接更改太多。 TI能否提供一个EVM并实施此功能? 如果有一个EVM带有跳线,可以在单声道和立体声负载之间切换,那就太好了。

    谢谢!
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priya,

    请告诉我您为配置Mono PBTL主板所做的更改。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是实施的EVM更改。 由于EVM上的空间有限,因此很难做到这一点。

    谢谢!

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priya,

    您所做的更改适用于预滤器PBTL。 对于此设备,实施后过滤器PBTL要容易得多。 我知道这在用户指南中不清楚。 我们将对其进行更新。 对于后过滤器PBTL,请使用以下所示的连接:

    对于TPA3136预滤器和后滤器,其性能相似。  

    您可能需要一个新的EVM,因为我认为您的EVM已损坏,而且修改过了。

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚当
    我们需要一种方法来检查使用EVM为自定义应用程序选择的滤波器值。

    在EVM上实施焊接之前,此解决方案可能已部分解决。

    谢谢!
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priya,

    您是否可以在带有后滤波器PBTL的新主板上使用相同的滤波器?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用PCB上的空间有限。 布局已开始,接近完成。
    谢谢!
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priya,

    我要关闭此线程吗?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将讨论工作中可能的选项,并在必要时提出问题。
    谢谢!
    Priya