Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658300/tpa3136d2evm-voltage-at-plimit-0v
部件号:TPA3136D2EVMThread:TPA3136D2中讨论的其他部件
我找到了一个函数发生器,并在TPA3136D2 EVM上实施了焊接更改以进行配置
它用于单色输出。 函数发生器难以始终保持200 mV有效值电压,它是如此
当前显示在范围上。
我将扬声器和LC滤波器连接到具有1 kHz输入正弦波的EVM输出上。 PLIMIT电压
当时可能不正确。 简短地说,我可以调整PLIMIT和GVDD之间的电压
并将其设置为1.25V DC。 然后,我不知道发生了什么,这个电压总是读数为0 V。EVM是这样做的
短路? 我不知道如何设置PLIMIT电压。
谢谢!
Priya