This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648239/ccs-pcm5142-pcm5142-is-not-working
部件号:PCM5142工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我正在使用C5545 DSP来处理音频数据。
实际上,我通过I2S将C5545与PCM5142连接起来。
在CCS中,我将C5545编程为主控,然后检查示波器波形。 BCLK,WS,DATA
但pcm5142无法正常工作。 我听不到任何声音。
我错过了什么?
请回答我的问题
谢谢
你(们)好
感谢您的回复
我检查了XSMT引脚,它是"高"的
我在pcm5142和C5545之间有I2C连接
但我没有编程关于I2C的。
我认为它可以在没有I2C编程的情况下工作。
但我需要对PCM5142进行编程吗? 对吧?
我可以获取PCM5142的I2C代码示例吗?
我看到了AIC3254? 示例代码,但没有PCM代码。
我是初学者,请告诉我详细信息。
谢谢你
你(们)好 感谢您的回复。
1.我连接了R93。
2. VNEG为640mV和720mV。 它将640mV更改为720mV,720mV更改为640mV
3.我做到了。
但输出不是什么......
我不知道什么是错误。
谢谢。