请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM4.945万 主题中讨论的其他部件: TLV320DAC3101, TLV320DAC3100, TAS2505
您好,
我们正在设计一个机器人控制板,LM4.945万似乎非常适合我们的用途。 从其他帖子中了解到,如果没有任何可用的演示板,此pre-NS芯片的支持将会减少。 但是,我们仍想知道模拟线路输入如何与I2S数字输入混合/激活/切换。
从数据表(www.ti.com/.../lm4.945万)的图1来看,似乎有一条来自i2c接口的控制线来控制I2S DAC和/或模拟线路输入。
它们是混合还是交换的? 还是可以单独控制音量?
欢迎提供任何信息。
乔治