This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.945万:模拟线路输入如何与I2S数字输入混合/激活/切换?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101, TLV320DAC3100, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649004/lm49450-how-is-the-analog-line-input-mixed-activated-switched-with-the-i2s-digital-input

部件号:LM4.945万
主题中讨论的其他部件: TLV320DAC3101TLV320DAC3100TAS2505

您好,

我们正在设计一个机器人控制板,LM4.945万似乎非常适合我们的用途。 从其他帖子中了解到,如果没有任何可用的演示板,此pre-NS芯片的支持将会减少。 但是,我们仍想知道模拟线路输入如何与I2S数字输入混合/激活/切换。

从数据表(www.ti.com/.../lm4.945万)的图1来看,似乎有一条来自i2c接口的控制线来控制I2S DAC和/或模拟线路输入。

它们是混合还是交换的? 还是可以单独控制音量?

欢迎提供任何信息。

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Georgy,

    欢迎使用e2e。

    遗憾的是,正如您所说,这些旧设备很难支持。 虽然建议可以配置,但本设备的文档并未说明应如何配置。 GUI也建议了同样的内容:

    我没有访问此设备评估板的权限来验证使用此控件发送了哪些命令。
    如果您想通过试用和错误找到它,我会尝试注册0x00。 很抱歉,在此问题上没有更多帮助。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,输入源似乎可以切换。 试用和错误可能有效,但是

    没有进一步的信息,我们现在只能寻找其他芯片。

    感谢您的及时回复。

    - Georgy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Georgy,

    也许我们可以帮助提出不同的部分?
    客户的要求是什么?
    TLV320DAC3101具有立体声D类和立体声耳机输出。 它还具有可混合或切换的数字和模拟输入。
    如果他们需要单声道输出,则可以查看TLV320DAC3100,TLV32DAC3120或TAS2505。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器