Other Parts Discussed in Thread: PCM1681, DRV135
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM1681 主题中讨论的其他部件: DRV135
您好,
我们正在处理一个项目,在该项目中,音频从USB接收,并在XLR连接器上提供输出。
在此项目中,PCM1681从DSP接收4个立体声输入(通过I2S通信)。
PCM1681 (8个输出电压)的输出输入到8个DRV135以获得XLR连接器上的输出。
问题:
我们是否需要在PCM1681输出和DRV135输入之间放置低通滤波器?
我们是否需要在DRV135输出和XLR连接器之间放置任何过滤器?
在VIN处,DRV135需要多少输入信号电压?
请给出建议。
如果您需要任何其他信息,请告诉我。
谢谢你。
最佳,
阿曼沙阿