This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:PCM1681和DRV135之间的连接

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681, DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648101/pcm1681-connection-between-pcm1681-and-drv135

部件号:PCM1681
主题中讨论的其他部件: DRV135

您好,

我们正在处理一个项目,在该项目中,音频从USB接收,并在XLR连接器上提供输出。

在此项目中,PCM1681从DSP接收4个立体声输入(通过I2S通信)。

PCM1681 (8个输出电压)的输出输入到8个DRV135以获得XLR连接器上的输出。

问题:

我们是否需要在PCM1681输出和DRV135输入之间放置低通滤波器?

我们是否需要在DRV135输出和XLR连接器之间放置任何过滤器?

在VIN处,DRV135需要多少输入信号电压?

请给出建议。

如果您需要任何其他信息,请告诉我。

谢谢你。

最佳,

阿曼沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aman:

    FC高于可听范围的简单RC滤波器应足以过滤PCM1681的输出中的任何带外噪音。 此外,建议在DRV135的输出上使用直流阻塞电容器以消除任何直流偏置问题,请参见DRV135数据表的图29。 假设PCM1681具有5V电源,其输出应为3.75Vpp,因此差分输出应大于6dB。 假设您有足够的电压供应用于DRV135。 我认为DRV135没有任何最低输入电压要求。

    如果您的问题得到了解答,请告诉我,
    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    感谢您的回复。

    我们在PCM1681的输出端放置了直流阻隔电容器。 因此,正如您建议的那样,如果我们在PCM1681的输出端放置RC滤波器,那么我们是否可以在DAC的输出电压处移除10uF的直流阻塞电容器?

    您建议为DRV135提供多少电源电压,因为输入电压为3.3V或3.75Vpp? 我们是否可以使用+/-5V电源电压,因为数据表中的电源电压范围是+/-4.5V至+/-18V?

    谢谢!

    此致,
    阿曼沙阿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aman:

    我说错了,您仍然需要在DRV输入上安装DC阻塞盖,以防止PCM的2.5V偏压影响输出。 DRV的增益为6dB差分,因此DRV的每个输出引脚都有3.75Vpp信号。 DRV135数据表指定输出摆幅为V+(-3V)和V-(+2V),无负载。 +/-5V电源满足此条件。

    如果您有更多问题,请告诉我。
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    感谢您的回答和支持。 我需要查看原理图中用于我们应用的PCM1681和DRV135部分。 那么,您是否可以向我提供您的电子邮件,以便我可以共享它并让您查看它。

    谢谢你。

    此致,
    阿曼沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aman:

    我将向您发送邀请,邀请您参加e2e论坛,然后我们可以通过电子邮件讨论此问题。 谢谢!