This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PCM2903C:PCM2903C上的S3唤醒无法正常工作。

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650290/rtos-pcm2903c-can-t-work-normally-from-s3-wake-up-at-pcm2903c

部件号:PCM2903C
主题中讨论的其他部件: PCM2903

工具/软件:TI-RTOS

您好,先生

在PCM2903C上,我们无法从S3唤醒正常工作。

作为附件的原理图。 我可以检查哪种行为吗? 查看示意图后有任何意见。

感谢您的大力支持。

e2e.ti.com/.../PCM2903.pdf

e2e.ti.com/.../5850.PCM2903.pdf</s>2903.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hugo:

    能否详细说明设备的问题? 主机系统是否未检测到PCM2903C? 您是否尝试过将您的主板与不同的操作系统配合使用?

    我查看了原理图,一般情况下看起来不错,但我注意到SEL1引脚连接不正确,因为它应该连接到USB总线的Vbus。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Diego先生

    请参阅以下内容。 谢谢。

    请详细说明设备的问题吗?

        PCM2903C的线路输入无法从S3唤醒,必须进入S5或S4,然后恢复系统,它可以正常工作。

    主机系统是否未检测到PCM2903C?

        系统可以从S3恢复中的设备管理中找到该设备。 您可以看到以下图片。

    您是否尝试过将您的主板与不同的操作系统配合使用?

        根据客户请求,Win7 64位出现故障。 如果此解决方案有操作系统限制,请给出您的意见。 我找不到数据表中的信息。

    我查看了原理图,一般情况下看起来不错,但我注意到SEL1引脚连接不正确,因为它应该连接到USB总线的Vbus。

        VBUS是+VBUS,3.3 所以您的意思是删除R7797并将SEL1直接连接到VBUS? 对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hugo:

    感谢您的反馈。 您能否解释一下S3唤醒过程? 如何做到这一点?

    关于SEL1引脚,我想将其连接到USB总线的Vbus信号,而不是设备引脚。 SEL1引脚需要检测USB总线连接才能启动连接过程,如数据表中的图36所示。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师