请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM2912A 工具/软件:Linux
你(们)好
我使用的是pcm2912a芯片,我必须为MIC输入设置输入PGA的值。 此值可设置在-12到30 dB之间。 但是alsamixer不会用默认驱动程序显示此参数。 是否有其他设置该值的可能性?
此致
哈拉尔德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Harald,您好!
欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!
如您所述,此设备具有可调节的PGA增益,可由主机设备更新,它取决于操作系统来更改PGA音量级别。 部件增益更改应通过amixer命令在ALSA中实现,一旦amixer在shell中执行,它应显示麦克风PGA;如果它不显示, PCM2912A 将不支持ALSA中的麦克风PGA更改。
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师