This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCM2912A:使用alsamixer设置输入PGA

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/657723/linux-pcm2912a-set-the-input-pga-with-alsamixer

部件号:PCM2912A

工具/软件:Linux

你(们)好

我使用的是pcm2912a芯片,我必须为MIC输入设置输入PGA的值。 此值可设置在-12到30 dB之间。 但是alsamixer不会用默认驱动程序显示此参数。 是否有其他设置该值的可能性?

此致

哈拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈拉尔德

    当然可以设置该值,但如果alsamixer不提供此默认值,则需要添加该值。

    请参阅数据表第21页。 (第9.5 .1.2 节)此部分描述接口#0,并在设备ID#8下列出输入PGA
    是否可以修改驱动程序?

    我们不再拥有Linux支持团队,因此我对此仅有有限的见解。 但您应该能够更改此值,我们当然能够使用窗口来更改麦克风增益(请参阅PCM2912EVM用户指南以获取参考)。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harald,您好!

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    如您所述,此设备具有可调节的PGA增益,可由主机设备更新,它取决于操作系统来更改PGA音量级别。 部件增益更改应通过amixer命令在ALSA中实现,一旦amixer在shell中执行,它应显示麦克风PGA;如果它不显示, PCM2912A 将不支持ALSA中的麦克风PGA更改。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师