This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:如何改善麦克风白噪声。

Guru**** 2379930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649905/tlv320adc3101-how-to-improve-microphone-white-noise

部件号:TLV320ADC3101

你(们)好

TI文档中的系统已完成。

请告诉我们白噪声的情况。

我们测试的系统如下所示。

噪音声级:平均37分贝
记录期间的繁殖分贝计:60分贝(距离3 m ,分贝计的位置)

音频的高级调谐正在进行。

我们的配置寄存器值。

e2e.ti.com/.../Register.zip

录制的wav文件。

e2e.ti.com/.../tun5_2D00_aa9a.zip

静音部分的基本噪音是一个问题。

请告知如何进一步改进。

我能否改进ADC处理块的使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,SL,

    我听了wav文件,它看起来像环境噪音,通过微调AGC可以降低噪音。 我将查看 您提供的设置,并将尽快向您提供反馈。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在进行AGC调整测试。
    除AGC调整外,是否还有其他方法?