This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:S/PDIF输入到USB输出不工作

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2902C, PCM2903C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655942/pcm2903c-s-pdif-in-to-usb-out-not-work

部件号:PCM2903C
主题中讨论的其他部件:PCM2902C

你好。

我们使用 了PCM2902C EVM检查 USB输出中的S/PDIF输入功能不起作用。  S/PDIF输入来自 音频模式通用音频输入到USB正常。

我认为 S/PDIF可能未锁定。 如何知道 PCM2902C中的S/PDIF已锁定或未锁定。 请帮助我们。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AJ,

    正如您所提到的,发送到设备的S/PDIF信号似乎未锁定,因此通过USB接口发送的音频数据来自ADC。 一旦信号被锁定,设备就会将音频输出源更改为S/PDIF输入。

    遗憾的是,此部件 无法确定S/PDIF源是否已锁定。 另一个尝试是检查输入信号是否具有声明的版权位,如果是,则设备将选择ADC作为源。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Diego。

    我不理解"版权声明"。 我认为来自  音频发生器的S/PDIF信号是 标准信号。

    以下是更多信息供您参考。  请给我一些建议。 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AJ,

    我的评论是基于这样一个事实,即S/PDIF信号能够为数据传输添加版权位,但实际上,这似乎不是造成这一问题的原因。 我昨天回复 了这一帖子,我想这是同一问题的一部分。 一旦Shu-Cheng发布了测试设置,我就能够确定根本原因。

    对于PCM2903C,所用的S/PDIF输入的采样速率应与PCM2903C的记录采样速率相同,这由主机配置。 例如,在Windows中,您需要转至“Recording Devices  (录制设备)”,然后选择USB音频编解码器[PCM2903C],再转至“Advanced (高级)”选项卡并更改“Default Format (默认格式)”以匹配S/PDIF输入的采样率。 默认情况下,Windows似乎将PCM2903C配置为采样率为44.1kHz,因此您也可以尝试将S/PDIF信号的采样率更改为44.1kHz。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师