This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254中没有DOUT (I2S)。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/657081/tlv320aic3254-there-s-no-dout-i2s-from-tlv320aic3254

部件号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3204

你好,专家!  

 我使用AIC3254作为系统中的从属设备。

主MCU制造MCLK (4MHz),WCLK(16 KHz ),BCLK (512KHz和16位数据/16位帧。 此外,主MCU配置AIC3254。  

但AIC3254没有DOUT。  

I按如下所示配置寄存器 ,请参阅“TLV320AIC3204和TLV320AIC3254音频编解码器的设计和配置指南”  

您能否建议更正配置的方法?   

我使用基于16 KHz速率的PPS流,如下所示。 对I2S是否有任何影响?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jinwook,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    我想要求对您的设置进行一些澄清。 您写入从属设备的代码是否源自PurePath Studio? 如果是,这些设置是否已加载到此Wiki网页中所述的"系统设置"代码? 如果不存在DOUT,则可能是部件的内部时钟配置不正确,或者ADC未通电。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常感谢,Diego先生。  

     所附代码是从Pure PATH Studio生成的。 我在PPS中检查并修复为建议的wiki页面。  

    在我的系统中,主MCU通过I2C配置AIC3254。 当主MCU配置AIC3254时,它始终读取并验证寄存器。 我还要检查两个ADC信道都是通电的,内部时钟。  

    关于I2S协议 ,AIC3254是从属设备,因此我配置,page0 reg 27设置为0x00,page0 reg 30 设置为0x01。 我使用示波器检查I2S总线(MCLK,WCLK,来自主控制器的BCLK)。

    请检查我的代码。 这是从PPS生成的,我为我的系统修复了一些reg。  

    此致。  

    e2e.ti.com/.../4188.AIC_5F00_File_5F00_Conf1.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我解决了这个问题。
    模拟电源块还有另一个电源启用位。
    我使用AVDD LDO电源,但未启用(P1.R2 bit0)
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jinwook,

    感谢您的反馈,如果您有其他问题,请告知我们。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师