Other Parts Discussed in Thread: LMV1012, OPA1662, TL072
我需要调整来自静液压电话的信号音频:
www.aquarianaudio.com/h2a-xlr-hydrophone.html
这是最佳的技术解决方案性价比,可适应此hidrophone的音频信号。 3.5 mm 插孔。
此致,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jota,
您认为前置放大器应该通电,这就是需要幻象电源的原因。 您可以将此前置放大器视为LMV1012,输出端的上拉电阻器是幻象电源。
然后,您可以将此输出(通过耦合电容器)连接到放大/过滤级。
运算放大器允许您根据Rin和RF值设置增益,此外,您还可以添加反馈电容器,这将形成低通滤波器,切断频率由RF和CF通过公式fc =1/(2*PI*RF*cf)设置。
例如,假设您使用OPA1662,输入信号的1Vpp以0V为中心。 OPA1662规范规定输出电压摆幅为(V-)+Vp至(V+)-Vpp,如果需要输出电压摆幅为3.3Vpp,则电源电压必须>= 3.3 + 0.6 + 0.6 =4.5V (如果电源电压为3.3V,则输出摆幅为3.3 - 0.6 0.6 - 0.6 0.6 =2.1Vpp)。
所需增益将由3.3Vpp/1Vpp = 3.3V/V提供,因此可以使用以下值:Rin = 2k,RF = 6.6k。
然后获得100kHz的反馈电容器CF =1/(2*PI*RF*fc)=1/(2*PI*6.6k*100k) = 241.144 pF,所以我们假设CF =270pF
产生的电路如下图所示:
如果输入电压摆动或电源电压与本例不同,则必须修改增益。
我希望这能帮助您作为一个起点。
此致,
Ivan Salazar
应用工程师-低功率音频和执行器