This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调整来自带宽为20Hz-100KHz的麦克风的音频信号。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV1012, OPA1662, TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/654821/adapt-audio-signal-from-a-microphone-with-a-bandwidth-of-20hz-100khz

主题中讨论的其他部件:LMV1012OPA1662TL072

我需要调整来自静液压电话的信号音频:

www.aquarianaudio.com/h2a-xlr-hydrophone.html

这是最佳的技术解决方案性价比,可适应此hidrophone的音频信号。 3.5 mm 插孔。  

此致,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jota,

    欢迎使用e2e。
    您应该考虑一些限制,例如您将使用的电源电压,您需要的输出电压摆幅/范围。
    可能此应用程序中适合使用运算放大器(音频或通用)。
    该水听器详细信息还说明需要幻象电源。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    氢酮有一个前置放大器。 因此,我认为您必须先为该前置放大器供电。
    然后放大并过滤信号。 我希望可以配置带宽。 放大信号的输出
    我希望它的电平为0V至3V3。 我需要帮助,因为我不是这方面的专家。 的输入阻抗
    水听器是2kΩ。  

    目前最重要的是为水听器的前置放大器提供电源,并在处理信号之前知道如何放大信号。

    可以帮帮我吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jota,

    您认为前置放大器应该通电,这就是需要幻象电源的原因。 您可以将此前置放大器视为LMV1012,输出端的上拉电阻器是幻象电源。
    然后,您可以将此输出(通过耦合电容器)连接到放大/过滤级。
    运算放大器允许您根据Rin和RF值设置增益,此外,您还可以添加反馈电容器,这将形成低通滤波器,切断频率由RF和CF通过公式fc =1/(2*PI*RF*cf)设置。

    例如,假设您使用OPA1662,输入信号的1Vpp以0V为中心。 OPA1662规范规定输出电压摆幅为(V-)+Vp至(V+)-Vpp,如果需要输出电压摆幅为3.3Vpp,则电源电压必须>= 3.3 + 0.6 + 0.6 =4.5V (如果电源电压为3.3V,则输出摆幅为3.3 - 0.6 0.6 - 0.6 0.6 =2.1Vpp)。
    所需增益将由3.3Vpp/1Vpp = 3.3V/V提供,因此可以使用以下值:Rin = 2k,RF = 6.6k。
    然后获得100kHz的反馈电容器CF =1/(2*PI*RF*fc)=1/(2*PI*6.6k*100k) = 241.144 pF,所以我们假设CF =270pF
    产生的电路如下图所示:

    如果输入电压摆动或电源电压与本例不同,则必须修改增益。
    我希望这能帮助您作为一个起点。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊凡:)

    非常感谢你的帮助。

    我附上我要制作的剪辑图像。 突出显示由MLZ2012M100WT线圈组成的前置放大器的馈送部分,过滤噪声电容器。 我想将前置放大器馈电至1.5V,而静液压电话的阻抗为2kΩ Ω。 你可以就这部分向我提出你的意见。
    我将测试TL072的组件,因为它现在可供我使用。 可以注意到OPA1662或OP1642的区别。 我将询问这两个问题,并进行您向我指示的装配,以了解其工作原理,但我想知道您的意见。

    此致,

    Jota Formoso。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jota,

    您上载的设置似乎良好。 幻象电源似乎是3.3V。 如果静液压电话能够使用此偏置电压工作,则应该可以正常工作,静液压电话规格中未提及最小幻象电压。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Iván:

    感谢您的回答。

    我想知道您的意见,如果使用OPA1662或OP1642,它会更好,或者差异会被注意到很多。 我从未使用过这些组件,因为它们是特定于音频的,我想知道与TL072相比,它们的区别是否明显。

    此致,

    Jota Formoso。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jota,

    首先,如果价格是一个限制,我完全建议使用TL072。
    SoundPlus器件(OPA1662)具有非常好的规格,噪声和失真非常低,电源电压范围很广,此外还有一些其它器件。 如果可以察觉到差异,可能取决于最终系统,也可能取决于最终用户。 对于终端系统,如果OPA1662后面的信号链能够保持声音/信号质量,则可能会产生差异,但如果它影响质量,则可能不是一个大的变化。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    我认为我在设计方面正在取得进展。 但我还有另一个问题,我觉得很难解决。 我想
    使用微控制器控制和采集数据。 我的问题是,如果需要在GND中设计一个过滤器,
    即,隔离噪音并区分模拟GND和数字GND。 这是最佳选择。

    此致,谢谢!

    Jota Formoso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    我认为我在设计方面正在取得进展。 但我还有另一个问题,我觉得很难解决。 我想
    使用微控制器控制和采集数据。 我的问题是,如果需要在GND中设计一个过滤器,
    即,隔离噪音并区分模拟GND和数字GND。 这是最佳选择。

    此致,谢谢!

    Jota Formoso