This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:MICBIAS配置

Guru**** 2388460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/656228/tlv320aic3204-micbias-configuration

部件号:TLV320AIC3204

您好,

我们对微偏配置有一些问题,如下所示,请您给我们建议吗?

问题1. 衰减方法
如果应用下面的micbaias配置,是否可以通过单端输入模式衰减输入信号?

问题2. 处理未使用的销钉
如果问题1的答案是肯定的,那么以下对未使用的引脚“IN1_L”的处理是否正确?

问题3. 建议的MICBIAS配置
请告诉我们您是否有用于单端输入模式的建议微偏配置。

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    我认为您提到的配置不推荐,微偏仅用于向麦克风供电。 如果输入信号需要衰减,则如果首选无活动电路,则应使用电阻分压器(R系列,带R至GND)。 对于未使用的通道,建议将1µF Ω 电容连接到GND,无需其他组件。 我们建议为单端麦克风输入使用以下偏置电路:

      

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的及时回复。

    我相信,如果应用上述衰减电路,MICBIAS只能驱动4.4kohm负载。
    那么,您能告诉我为什么不建议为MICBIAS应用衰减电路吗?

    此致,
    加藤