请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3204 您好,
我们对微偏配置有一些问题,如下所示,请您给我们建议吗?
问题1. 衰减方法
如果应用下面的micbaias配置,是否可以通过单端输入模式衰减输入信号?
问题2. 处理未使用的销钉
如果问题1的答案是肯定的,那么以下对未使用的引脚“IN1_L”的处理是否正确?
问题3. 建议的MICBIAS配置
请告诉我们您是否有用于单端输入模式的建议微偏配置。
此致,
加藤