Thread:TPA2038D1中讨论的其他部件
大家好,
这是北京汽车队的Alix。 我的客户Foton正在考虑使用我们的TPA2038来驱动倒车警报系统中的扬声器。
但是,尽管它是一个AIN放大器,但TPA2038 EVM的输入信号是 集成在 ISD2100中的D类输出的差分PWM信号(不带滤波器)。 AS
如下所示:
如上图所示,SPK+和SPK-直接连接 到TPA2038 EVM的输入引脚。 SPK+和SPK-是在0-3.6V之间变化的PWM信号,而TPA2038的电压为5V。 目的是将信号放大到3W@3.1ohm;
就我而言,这相当于使用D类驱动另一个D类。如果我们使用滤波器滤波PWM输出并使用模拟信号作为TPA2038的输入信号,则音频信号在PWM (SPK+和SPK-)中进行调制? 是否有效? 在不考虑良好条件的质量的情况下,这样一个方案是否可行? TPA6211怎么样?
问题:
目前,测试表明TPA2038不能放大信号0.4W以上。 此外,6dB或12dB增益设置不起作用。
您对此问题有什么想法吗? 非常感谢!