This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2038D1YFFEVM:我们是否可以使用集成在ISD 2100中的D类输出来驱动TPA2038D1?

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2038D1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649631/tpa2038d1yffevm-can-we-use-output-of-class-d-integrated-in-isd-2100-to-driver-our-tpa2038d1

部件号:TPA2038D1YFFEVM
Thread:TPA2038D1中讨论的其他部件

大家好,

这是北京汽车队的Alix。 我的客户Foton正在考虑使用我们的TPA2038来驱动倒车警报系统中的扬声器。

但是,尽管它是一个AIN放大器,但TPA2038 EVM的输入信号是 集成在 ISD2100中的D类输出的差分PWM信号(不带滤波器)。 AS

如下所示:

 如上图所示,SPK+和SPK-直接连接 到TPA2038 EVM的输入引脚。 SPK+和SPK-是在0-3.6V之间变化的PWM信号,而TPA2038的电压为5V。 目的是将信号放大到3W@3.1ohm;

就我而言,这相当于使用D类驱动另一个D类。如果我们使用滤波器滤波PWM输出并使用模拟信号作为TPA2038的输入信号,则音频信号在PWM (SPK+和SPK-)中进行调制? 是否有效? 在不考虑良好条件的质量的情况下,这样一个方案是否可行? TPA6211怎么样?

问题:

目前,测试表明TPA2038不能放大信号0.4W以上。  此外,6dB或12dB增益设置不起作用。

您对此问题有什么想法吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alix,您好!

    此设备设计用于处理音频输入信号(正弦波形)。 您可以在ISD2100和TPA2038D1之间添加低通RC滤波器以获得模拟信号(正弦波形),这也有助于避免带外噪音。 您可以参阅以下应用程序报告: SLAA313 以了解更多信息。
    另一方面,此设备设计为在负载高于4欧姆时工作,如果使用3.1欧姆,则可能会损坏设备。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师