This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:短路时的最大过流

Guru**** 2379000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648761/tas5421-q1-maximum-overcurrent-with-short-circuit

部件号:TAS5421-Q1

如果输出(OUTP或OUTN)突然连接到蓄电池,最大电流是多少? 它是否可以超过4A (SLOS814D的6.1 中提到),即使时间很短?

过流关闭的速度有多快?

Thx

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens,

    设备上的Pvvvd针脚的电压是多少?  如果低于蓄电池电压,并且您将输出短接至蓄电池,则不会对此提供保护。  即使设备处于待机模式,也会产生浪涌电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放大器处于播放模式。   当然,输出和扬声器之间有线圈(22uH)。

    案例1:

    设备上Pvvd针脚的电压:12V

    一 个扬声器端子上的电压 意外地与:16V相连

    然后电流通过内部二极管 从OUTP传输到PVDD。 这是非常清楚的。 流经此二极管的电流可能会永久流动,但可能会受到外部电路的限制。 但是:

    -> OUTP和GND之间的MOSFET很可能会在短时间内驱动高电流,并且过电流检测将会启动。 是这样吗?

    案例2:

    设备上PVDD针脚上的电压:12V

    电压一 个扬声器端子 意外连接到:PVDD

    上部MOSFET的二极管不导电。

    -> OUTP和GND之间的MOSFET很可能会在短时间内驱动高电流,过电流检测将会启动(计算如下)。 是这样吗?

    计算:假设链中的所有Rs总和高达0.75欧姆(Rmosfet,Rcoil,Rconnors等),那么理论最大电流为16安培。 假设通过线圈的电流 在短路之前约为0。 然后,在 使用OUTP ~100 % (一个最差的情况)到GND的3个PWM周期后, 我们将得到类似于3.5安培的电流。 电流放大器现在是否检测到过电流或是否存在更长的时间,通过线圈的电流 可能会积聚更多?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens,

    案例1并不总是有效。  这假定设备处于活动状态。  当设备处于待机模式时,高侧FET的主体二极管仍会导电。  在待机模式下,设备未处于活动状态。

    案例2.我们认为是正常的对蓄电池短路情况。  高侧FET的主体二极管不能导电,将发生过电流事件,并在PWM的一个周期内关闭设备。  如果设备处于非活动状态且输出处于H-Z模式,则不会发生任何情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Gregg。

    在我的两个示例中,在播放模式下都附加了短信息。 二极管仍在导电是另一个问题,是的。

    对我来说最重要的是,停机的速度太快了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jens,
    在情况1中,即使在发生保护事件后,短路仍然存在,并且高侧FET主体二极管仍会导电。