如果输出(OUTP或OUTN)突然连接到蓄电池,最大电流是多少? 它是否可以超过4A (SLOS814D的6.1 中提到),即使时间很短?
过流关闭的速度有多快?
Thx
Jens
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果输出(OUTP或OUTN)突然连接到蓄电池,最大电流是多少? 它是否可以超过4A (SLOS814D的6.1 中提到),即使时间很短?
过流关闭的速度有多快?
Thx
Jens
放大器处于播放模式。 当然,输出和扬声器之间有线圈(22uH)。
案例1:
设备上Pvvd针脚的电压:12V
一 个扬声器端子上的电压 意外地与:16V相连
然后电流通过内部二极管 从OUTP传输到PVDD。 这是非常清楚的。 流经此二极管的电流可能会永久流动,但可能会受到外部电路的限制。 但是:
-> OUTP和GND之间的MOSFET很可能会在短时间内驱动高电流,并且过电流检测将会启动。 是这样吗?
案例2:
设备上PVDD针脚上的电压:12V
电压一 个扬声器端子 意外连接到:PVDD
上部MOSFET的二极管不导电。
-> OUTP和GND之间的MOSFET很可能会在短时间内驱动高电流,过电流检测将会启动(计算如下)。 是这样吗?
计算:假设链中的所有Rs总和高达0.75欧姆(Rmosfet,Rcoil,Rconnors等),那么理论最大电流为16安培。 假设通过线圈的电流 在短路之前约为0。 然后,在 使用OUTP ~100 % (一个最差的情况)到GND的3个PWM周期后, 我们将得到类似于3.5安培的电流。 电流放大器现在是否检测到过电流或是否存在更长的时间,通过线圈的电流 可能会积聚更多?