This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:将PCM1681连接到TPA3136

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/647000/pcm1681-connect-pcm1681-to-tpa3136

部件号:PCM1681

您好,  

如何最好地将PCM1681的8路输出电压连接到4路TPA3136? 我知道来自PCM1681的输出电压在2.5V时偏压,TPA3136的输入在3V时偏压。

我想插入一个简单的RC低通滤波器。 如何最好地实现这一点?

谢谢!

此致,

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nicolas:

    TPA3136数据表的图18显示了如何为单端输入配置TPA。 我建议您在PCM1681的输出上实施RC LPF,然后在过滤器后面使用直流阻塞电容器,从输出中去除直流偏压。 我认为10µF Ω 至1µF Ω 应该是一个好的价值。

    谢谢!

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    感谢您的回答。 这就是我所想的,也是解决我问题的方法。

    此致,

    Nicolas