Other Parts Discussed in Thread: PCM1681
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/647000/pcm1681-connect-pcm1681-to-tpa3136
部件号:PCM1681您好,
如何最好地将PCM1681的8路输出电压连接到4路TPA3136? 我知道来自PCM1681的输出电压在2.5V时偏压,TPA3136的输入在3V时偏压。
我想插入一个简单的RC低通滤波器。 如何最好地实现这一点?
谢谢!
此致,
Nicolas