This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106-Q1:当两种设备都用于2个单独的器件时,是否可以将TLV320AIC3106-Q1's I2S路由到PCM?

Guru**** 2573855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655274/tlv320aic3106-q1-is-it-possible-routing-tlv320aic3106-q1-s-i2s-to-pcm-when-both-for-2-separate-devices

部件号:TLV320AIC3106-Q1

我们的问题发布 在此处 ,但最终我们的问题没有答案。 这里再次出现了我们的问题。 我们目前遵循数据表第42页中提到的参考设计。 下面是一个示例图:

和我们的音频路由图,如下所示

与“我的上一个帖子”不同的是,这里是一个与“已发布”不同的简化图。 我的问题是:

我们是否可以通过AIC3106-Q1将语音从蓝牙路由到主机处理器? 这意味着2通道I2S (辅助可使用内部Mux)总线应同时启用? 让我澄清一下我的目的。 我想将语音从HSP设备录制回主机。 我在另一个帖子中的旧问题也指出了这一点。 您的方框图仅显示一个DOUT PIN,供蓝牙PCM使用。 这是否意味着我们不能同时使用I2S/PCM?  如果您的DOUT PIN被任一主机处理器占用,是否可以同时使用另一个免提路径?

同时,还会通过PCM将线路外发语音返回蓝牙模块?

有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bright,

    否,这是不可能的。  一次只能使用一个音频总线。 请参阅数据表中的下图。

    WCLK,BCLK和DIN都是多路复用的。如果您选择GPIO1作为WCLK, 则WCLK引脚将从音频总线断开。   

    如果您需要多个音频总线,TLV320AIC326x设备具有3个独立的音频串行数据总线。 但是,这些设备没有汽车认证版本。

    此致,  

    -Steve Wilson