我们的问题发布 在此处 ,但最终我们的问题没有答案。 这里再次出现了我们的问题。 我们目前遵循数据表第42页中提到的参考设计。 下面是一个示例图:

和我们的音频路由图,如下所示
与“我的上一个帖子”不同的是,这里是一个与“已发布”不同的简化图。 我的问题是:
我们是否可以通过AIC3106-Q1将语音从蓝牙路由到主机处理器? 这意味着2通道I2S (辅助可使用内部Mux)总线应同时启用? 让我澄清一下我的目的。 我想将语音从HSP设备录制回主机。 我在另一个帖子中的旧问题也指出了这一点。 您的方框图仅显示一个DOUT PIN,供蓝牙PCM使用。 这是否意味着我们不能同时使用I2S/PCM? 如果您的DOUT PIN被任一主机处理器占用,是否可以同时使用另一个免提路径?
同时,还会通过PCM将线路外发语音返回蓝牙模块?
有可能吗?