This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:PCM2900C振荡器禁用,系统无法连接USB

Guru**** 2383550 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/654299/pcm2900c-pcm2900c-oscillator-disables-and-system-fails-connecting-usb

部件号:PCM2900C

您好,

我正在尝试使用PCM2900C音频编解码器,我们想在录音播放器中使用它。

我根据数据表 第26页/图38创建了测试PCB。

我想我做了一个简洁的布局,短的连接...,我检查 了片上VR的所有电压,一切看起来都不错。

 当然,数据线22R和15k电阻器与数据线上的D+是存在的。

连接到Windows下的USB时,我总是收到消息"USB-device not recognized (USB设备无法识别)"。  

在XTO上, 连接后,我可以观察到12MHz的信号,直到弹出此消息,然后XTO会变为高电平-

我试图在提议的1uF/10uF上限的同时添加额外的10nF去耦合上限,但没有成功。

然后我意识到用手指在数据线附近的12 MHz突然又开始了,我尝试了不同的PCB测试。

我做了一点实验,发现时钟变得稳定,如果我用10K电阻连接D*和D-Input,数据线没有连接到USB。

因此,有一个问题:

XTAL振荡器在通电时是否应永久运行? 或者USB连接失败时是否禁用?

数据表未在PCM2900C的功能图中显示任何有关内部禁用/选项的信息。

也许有些人可以帮助我

此致

沃尔夫冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1:抱歉我的双倍评论 原因是我在第一篇文章中收到了错误消息,所以我又做了一次

    我头上有灰!
    在我的实验设置中,USB插头处的D线连接不正确.....冷焊缝...
    很抱歉我的要求......
    但这解决了问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wolfgang,

    不用担心,我们很高兴您的问题得到了解决!  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师