您好,
我正在尝试使用PCM2900C音频编解码器,我们想在录音播放器中使用它。
我根据数据表 第26页/图38创建了测试PCB。
我想我做了一个简洁的布局,短的连接...,我检查 了片上VR的所有电压,一切看起来都不错。
当然,数据线22R和15k电阻器与数据线上的D+是存在的。
连接到Windows下的USB时,我总是收到消息"USB-device not recognized (USB设备无法识别)"。
在XTO上, 连接后,我可以观察到12MHz的信号,直到弹出此消息,然后XTO会变为高电平-
我试图在提议的1uF/10uF上限的同时添加额外的10nF去耦合上限,但没有成功。
然后我意识到用手指在数据线附近的12 MHz突然又开始了,我尝试了不同的PCB测试。
我做了一点实验,发现时钟变得稳定,如果我用10K电阻连接D*和D-Input,数据线没有连接到USB。
因此,有一个问题:
XTAL振荡器在通电时是否应永久运行? 或者USB连接失败时是否禁用?
数据表未在PCM2900C的功能图中显示任何有关内部禁用/选项的信息。
也许有些人可以帮助我
此致
沃尔夫冈