This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101EVM-K:连接问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/647597/tlv320adc3101evm-k-connectivity-issues

部件号:TLV320ADC3101EVM-K
主题中讨论的其他部件:TLV320ADC3101

您好,

我们目前正在尝试使用TLV320ADC3101评估套件建立工作连接。

SW-2的开关根据用户指南中的表1进行设置,

TLV320ADC3101EVM连接到其主板(USB) MODEVM。

设置通过USB供电。

我们已尝试与Windows 7下运行的软件建立连接,但到目前为止尚未成功。

跳线W11可能已安装在我们的出厂默认设置中-与默认位置不匹配。 表2中的“Not installes”(未安装)-因此我们在安装/卸下跳线的情况下尝试了不同的配置。

评估 软件启动时与"Windows XP (Service Pack 3)"兼容,用户手册中也对此进行了说明和描述。

可能仍然存在以下问题:

  • USB驱动程序,
  • 固件,
  • 跳线设置。

您能否提供有关如何调试设置以及如何获得工作配置的更详细步骤?

从设备管理器:

附加硬件,无管理员权限,未安装W11:

已连接硬件,无管理员权限,已安装W11:

开始时具有管理员权限,但没有硬件(在同事的PC上):

我们昨天在评估软件中的USB状态指示灯呈绿色亮起。 遗憾的是,我们今天无法使其亮起绿灯,也不知道为什么。
无论如何,我们到目前为止从未有过有效的设置。

谢谢,
Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matthias,

    很抱歉,EVM无法正常工作。 此问题实际上与SW2设置有关,对于'ADC3101设备,SW2-2的位置应设置为关闭。 请将W11放回并将SW2-2更改为关闭。 这应该适用于将EVM连接到GUI。

    用户指南的配置是来自不同EVM的打字错误,该EVM要求将SW2-2设置为“开”。

    我们将更新EVM用户指南以解决此问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,Diego,

    感谢您的回复-它解决了问题。

    此致,
    Matthias