请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3104-Q1 Hellow:ö m
AIC3104上的单端线路输入和双向差动输入存在问题。模拟输入 连接到PGA,ADC已启用,
对于 单端线路输入模式,我们可以看到输入IN2L的1.35V。无论是差动输入还是单端输入, ADC 采样结果都具有直流分量。
aic3104 配置信息:
W 30 65 00 //PLLDIV_OUT
W 30 07 00 //FS=48K
W 30 02 a0 //NADC=6
W 30 03 10 80 78 00 //时钟 Q=2, P=8,J=32,D=7800 (32.768)
W 30 0b 02 //时钟 R=2
W 30 0f 16 //PGA 11dB
W 30 11 4F //LADC -6dB
宽 30 13 7c.
请告诉我我们将要做什么?
b.r