This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:TLV320AIC3104双路差动输入和单端输入

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/646549/tlv320aic3104-q1-tlv320aic3104-two-way-differential-input-and-one-single-end-input

部件号:TLV320AIC3104-Q1

Hellow:ö m

     AIC3104上的单端线路输入和双向差动输入存在问题。模拟输入 连接到PGA,ADC已启用,

对于 单端线路输入模式,我们可以看到输入IN2L的1.35V。无论是差动输入还是单端输入, ADC 采样结果都具有直流分量。

aic3104 配置信息:

W 30 65 00          //PLLDIV_OUT
W 30 07 00          //FS=48K
W 30 02 a0          //NADC=6    
W 30 03 10 80 78 00  //时钟 Q=2, P=8,J=32,D=7800 (32.768)
W 30 0b 02           //时钟 R=2
W 30 0f 16           //PGA 11dB
W 30 11 4F           //LADC -6dB   
宽 30 13 7c.    

   请告诉我我们将要做什么?

b.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    B.r,

    不能将IN2R接地。 未使用的输入应使用0.47uf电容器接地。 这样可以解决您的问题。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

       我们  不使用麦克风, MICBIAS (麦克风偏置电压输出) PIN是否 也需要 使用0.47uf电容器连接到接地 ?

    B.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎光临B.R.

    不能,MicBias可以是浮动的。

    此致,
    -Steve