This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:我们需要您的帮助,通过Atmel Studio将源代码(程序)传输到Attiny24

Guru**** 2379980 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/646994/tas6424-q1-we-need-your-help-source-code-program-for-transfer-with-atmel-studio-to-attiny24

部件号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS6424

大家好,

我们需要您的帮助,我们的程序员生病了... !

我们必须对Attiny24进行编程,为此我们需要Atmel Studio的源代码。

谁能为我们编写源代码,我们也为这一问题付出代价。

我们有PPC3和TAS6424-Q1 EVM。

请另存为PPC3文件和源代码(program),以便与Atmel Studio Programmers一起传输到ATtiny24

如果您使用MSP430语法,我想我们可以尝试用I2C命令替换它

源代码(程序)设置:

0.通道全量程(中端4欧姆)=  容积0 dB (音量+/-可调/可变)
1.通道全频段(高音扬声器4欧姆)  =  容积0 dB (音量+/-可调/可变)
2.通道全频段(低音线圈2欧姆)=  容积0 dB (音量+/-可调/可变)
3.通道全频段(低音线圈2欧姆)=  容积0 dB (音量+/-可调/可变)

1.旁路诊断=关闭
2.温度=将温度警告设置为140度(最大值)
3.夹子和过热警告(可切换打开或关闭)针脚27/警告
4.报告故障(可切换打开或关闭)引脚26 /故障
5.使设备输出静音(可切换开或关)引脚25/静音
6.启用低功耗待机状态(可切换打开或关闭) Pin 24/ STANDBY
7.汽车电压14.4伏=将增益设置为2级(15V)

我们非常感谢你们的帮助。。

度过了一个愉快的周末

谨致问候

诺曼吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Norman,

    这是我们无法提供的,因为它是Atmel的一部分。  也许第三方开发人员可以帮助您使用软件。

    有谁论坛读者想要帮助Norman?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gregg:
    感谢您的反馈。
    也许您知道一个能够帮助我的第三方开发商?

    如果你能给我MSP430语法, 我可以用I2C命令替换它。
    示例:
    unsigned char TAS1_Addr = 0x6a;//TAS6424地址

    //TAS6424部分
    I2C_Write (I2C_byte,TAS1_Addr,0x04,0x55);// TAS6424上的静音输出
    I2C_Write (I2C_BYTE,TAS1_Addr,0x00,0x80);//主复位TAS6424。
    I2C_Write (I2C_byte,TAS1_Addr,0x01,0x71);//在TAS6424上将增益设置为级别2 (15V),将TW设置为140度
    I2C_Write (I2C_BYTE,TAS1_Addr,0x21,0x80);//清除时钟故障
    I2C_Write (I2C_BYTE,TAS1_Addr,0x09,0x01);//旁路诊断
    I2C_Write (I2C_byte,TAS1_Addr,0x04,0x00);// TAS6424上的取消静音输出

    谨致问候
    诺曼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gregg:

    遗憾的是没有反应。

    我们将把控制器更改为MSP430。

    也许有人可以帮助我们。

    谨致问候

    诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norman,

    我们在TI.com上有一个设计,其中包含可用于MSP430的软件。  这应该是一个很好的开始。  以下是链接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Gregg,感谢您的反馈 ;-)