Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS6424
大家好,
我们需要您的帮助,我们的程序员生病了... !
我们必须对Attiny24进行编程,为此我们需要Atmel Studio的源代码。
谁能为我们编写源代码,我们也为这一问题付出代价。
我们有PPC3和TAS6424-Q1 EVM。
请另存为PPC3文件和源代码(program),以便与Atmel Studio Programmers一起传输到ATtiny24
如果您使用MSP430语法,我想我们可以尝试用I2C命令替换它
源代码(程序)设置:
0.通道全量程(中端4欧姆)= 容积0 dB (音量+/-可调/可变)
1.通道全频段(高音扬声器4欧姆) = 容积0 dB (音量+/-可调/可变)
2.通道全频段(低音线圈2欧姆)= 容积0 dB (音量+/-可调/可变)
3.通道全频段(低音线圈2欧姆)= 容积0 dB (音量+/-可调/可变)
1.旁路诊断=关闭
2.温度=将温度警告设置为140度(最大值)
3.夹子和过热警告(可切换打开或关闭)针脚27/警告
4.报告故障(可切换打开或关闭)引脚26 /故障
5.使设备输出静音(可切换开或关)引脚25/静音
6.启用低功耗待机状态(可切换打开或关闭) Pin 24/ STANDBY
7.汽车电压14.4伏=将增益设置为2级(15V)
我们非常感谢你们的帮助。。
度过了一个愉快的周末
谨致问候
诺曼吃