This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:如何动态控制耳机音量?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/646836/tlv320aic3204-how-to-dynamically-control-headphone-volume

部件号:TLV320AIC3204

我正在使用模拟旁路将音频输入路由到耳机输出进行监控。 我正在寻找调整AIC3204耳机输出电平的最佳方法。 应用程序参考指南指出,HPL和HPR驱动程序增益不适合用于此目的:

'这些电平控制不是要用作动态音量控制,而是要在初始设备配置期间设置输出电平。'

混频放大器的衰减为~40dB,但没有提到动态使用这些设置。

那么,动态调整耳机输出音量的建议方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike,

    如您所述,不建议动态更改HP驱动程序增益。  混音器放大器可能与HP驱动程序具有相同的限制,但您可以尝试的一件事是 通过小步数更改所有音量级别。 当DAC用于驱动HP驱动器时,使用数字音量更改信号级别是最佳选择。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Diego。 不幸的是,我只使用芯片的ADC端,而是使用模拟旁路来为HP供电。