请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3204 我正在使用模拟旁路将音频输入路由到耳机输出进行监控。 我正在寻找调整AIC3204耳机输出电平的最佳方法。 应用程序参考指南指出,HPL和HPR驱动程序增益不适合用于此目的:
'这些电平控制不是要用作动态音量控制,而是要在初始设备配置期间设置输出电平。'
混频放大器的衰减为~40dB,但没有提到动态使用这些设置。
那么,动态调整耳机输出音量的建议方法是什么?