This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:PFFB问题和OC保护问题

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, TPA3251, TPA3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/662611/tpa3251-pffb-problem-and-oc-protection-issue

部件号:TPA3251
主题中讨论的其他部件:PCM5242,,

您好,  

  当客户使用PCM5242+TPA3251器3251器件来转移 音频放大器时,我们发现了一些问题:

1.在PFFB电路下使用时,它可以正常工作,但R_Z (R3.3ohm/1W) 容易烧坏。  

   另外,当系统关闭时, 它会发出POP的噪音。 请给出一些建议。  

2.当使用PCM5242+TPA3251并3251并参考下面的新PFFB电路时,TPA3251无法工作,您能帮您检查吗?  

3.当TPA3251设置为BLT模式且对于双通道低音扬声器(4ohm),PVDD为32V。 TPA3251可轻松访问OCP。 ROC_ADJ设置 为22Kohm。 我们找不到原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们正在研究这一问题,Justin稍后将会回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:

    很抱歉耽误你的时间。

    1.是的,这是旧PFFB设计中的一个潜在问题,在高频下通过电阻器的功率太大,这就是为什么我们建议使用1W电阻器的原因。 但是,从那时起,我们更新了设计以避免此问题,允许使用成本最低的电阻器。

    如果不采取任何措施,关闭弹出窗口会有点大。 根据您的环绕电路,一个可行的解决方案是减小输入端的直流阻塞盖。 这是因为直流电流帽正在通过反馈放电,导致关机后弹出。 如果降低DC阻塞盖不能使POP达到可接受的水平,则我建议添加一个电路,以启用DC CAN在关闭时放电的路径。

    2. Rin和PCM5242之间的电路是什么? 您是否在启动时发现了任何反馈节点或输入,以了解发生的情况?

    3.这是否意味着TPA3251最初输出而不是立即关闭?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Justin

     谢谢。  

     我们找到了有关问题2和3的答案,但还有另一个问题需要解决。  

    当我们使用新的PFFB电路时,也 发生了停机POP。 你能给你一个解决办法 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:

    如果不采取任何措施,关闭弹出窗口会有点大。

    根据您周围的电路,一种可行的解决方案是降低输入端的直流阻塞上限值。 这是因为直流电容通过反馈放电,导致停机后弹出,降低电容器值将降低放电量,从而降低弹出。

    如果降低DC阻塞盖不能使POP达到可接受的水平,则我建议添加一个电路,以便在关闭时为DC盖释放一条路径。 这可能是一个FET,当重置设置为低电阻时,它启用了电阻器,从而允许盖在此放气电阻器和负载上放电,或者您可以使用FET电路完全切断负载。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Justin
    我们将尝试使用4通道单刀双掷器件来实现直流电容放电和反馈电路切断。谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Justin
    我们不能解决OCP问题。当音频信号低时,AMP正常,但当音频信号增大时,它很容易发生在OCP中。 请给一些建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:

    什么振幅输入导致放大器碰撞OCP? 当您说OCP是CLICK_OTW引脚低电平时? 是稳定低电平还是脉冲低电平? 安培是否关闭或只是夹住?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Justin

     输入信号如下所示,请参阅。  当保护hanppen时,clip_OTW引脚也会高电平,但故障引脚会低电平,并且TPA3251关闭一个或 两个通道,它无法自我清除, 必须重新启动。 附件是SCH和PCB布局,和一个包括CLIC_OTW,故障 引脚波形的视频,请提供一些解决此问题的指导吗?

    e2e.ti.com/.../M200MKIII_2B00_WIFI.pdf

    e2e.ti.com/.../M200MKIII_2B00_WIFI.PCBe2e.ti.com/.../ch2-OTW_2B00_-CH3-Fault-_2800_2_2900_.mp4</s>2900

    通道1。 2差分 输入

    CH3故障

     

    CH2:CLING_OTW

    CH3:故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:

    感谢您提供的所有信息。 我能够播放视频并查看原理图,但PCB文件无法打开。 我收到以下错误:

    "错误(SPMHDB-238):设计已损坏。 它可能是使用ASCII模式从不同的体系结构复制的;使用二进制模式复制。"

    从视频来看,TPA3251可能会达到其电流限制,并在前几次突发中继续运行。 在最后一个故障发生时,CB3C计数器限制已达到,信道关闭。这将是您在该情况下看到的故障低,OTW高结果。 这可以关闭单个信道或两个信道。

    如果3.3 欧姆电阻器仍有问题,您可以尝试将串联电容器减小一点。 这将稍微减少音频带中的功率消耗,但请注意不要使其太小,稳定性太松。 不幸的是,在峰值情况下,您仍可以通过电阻器达到1W以上,但这会减少发生。 在系统的最坏情况下,必须测试任何新值的稳定性。 这是我们更新推荐PFFB电路设计的主要原因之一。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Justin
    您可以使用Altium Designer或PROTELL 99SE或其他工具打开PCB超时文件,文件正常。
    我们将相同的输入音频信号连接到TPA3251EVM,我们测试了CLIC_OTW波形,它与我们的PCB相同,但EVM不会发生保护。因此,我们想要了解如何优化电路?
    另外,如果我们添加或不添加PFFB电路,也会得到相同的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:

    以下是我目前掌握的信息:

    PVDD:32V
    负载:4欧姆
    OC ADJ:22k (16.3A CBC)

    因此,它应该不能达到过电流。

    既然您说一个通道有时会关闭,而不是同时关闭,那么您能否在工作时检查VBG盖上的电压? 我在过去曾与一位客户看到过这种情况,VBG盖的回电流被迫过输出回路电流,导致VBG电压升高。 这会导致一个通道在高输出时关闭。

    从布局来看,VBG似乎有一个合适的路径返回到设备中心的GND引脚。 虽然我想通过测量工作时的电压并增加输入来验证这一点。 如果这是问题,您可以看到输入/输出增加时VBG电压升高。

    Justin