主题中讨论的其他部件:PCM5242,,
您好,
当客户使用PCM5242+TPA3251器3251器件来转移 音频放大器时,我们发现了一些问题:
1.在PFFB电路下使用时,它可以正常工作,但R_Z (R3.3ohm/1W) 容易烧坏。
另外,当系统关闭时, 它会发出POP的噪音。 请给出一些建议。
2.当使用PCM5242+TPA3251并3251并参考下面的新PFFB电路时,TPA3251无法工作,您能帮您检查吗?
3.当TPA3251设置为BLT模式且对于双通道低音扬声器(4ohm),PVDD为32V。 TPA3251可轻松访问OCP。 ROC_ADJ设置 为22Kohm。 我们找不到原因。