主题中讨论的其他部件: PCM2912A
您好,
我正在Linux上使用DEM-PCM2912AEVM开发板。 使用Y型适配器时,我想将CTIA耳机与此开发板配合使用。 适配器的一端有2个3 5 mm 插头(2个环),另一端有1个3 5 mm 插孔(3个环)。它连接环2上的GND通道以及套管上的VIN和MBIAS。
遗憾的是,当使用耳机时,麦克风端口可以捕获扬声器发出的所有声音,这在我的手机上非常有用。 没有噪音干扰,因为您几乎听不到耳机上的声音,耳机麦克风也不是那么灵敏。 是否有办法避免这种情况?
我使用的耳机是ISY IDE 1101蓝色。
谢谢你,Thorben