This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DEM-PCM2912AEVM:DEM-PCM2912AEVM上具有耳机的串扰

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DEM-PCM2912AEVM, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/663072/dem-pcm2912aevm-crosstalk-with-headset-on-dem-pcm2912aevm

部件号:DEM-PCM2912AEVM
主题中讨论的其他部件: PCM2912A

您好,

我正在Linux上使用DEM-PCM2912AEVM开发板。 使用Y型适配器时,我想将CTIA耳机与此开发板配合使用。 适配器的一端有2个3 5 mm 插头(2个环),另一端有1个3 5 mm 插孔(3个环)。它连接环2上的GND通道以及套管上的VIN和MBIAS

遗憾的是,当使用耳机时,麦克风端口可以捕获扬声器发出的所有声音,这在我的手机上非常有用。 没有噪音干扰,因为您几乎听不到耳机上的声音,耳机麦克风也不是那么灵敏。 是否有办法避免这种情况?

我使用的耳机是ISY IDE 1101蓝色

谢谢你,Thorben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thorben,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    PCM2912A具有侧音功能,允许编解码器通过耳机输出播放麦克风内容,这是一个非常有用的自监控应用程序,如电话呼叫。 主机系统应禁用此功能。 在Windows中,可以在“Playback Devices (播放设备)”窗口的“Levels (级别)”选项卡上的“PCM2912A (PCM2912A)”部分完成此操作。 很遗憾,我不知道如何在Linux中禁用此功能。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的回答。

    我知道通过耳机听到麦克风内容是一种编解码器功能。 我的情况正好相反。 在播放和录制的同时,我使用耳机麦克风捕获耳机内容。 这不是声音捕获,因为我还可以通过连接到扬声器端口的一对电阻器再现这种情况。

    此致,

    Thorben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thorben,

    感谢您的反馈。 这可能与所用耳机的连接有关,您是否与其他耳机绑定? 此外,如果您可以共享所用插头连接器的图表,这将非常有用。 EVM麦克风连接器应与2环插头配合使用,其中套管连接到GND,环连接到MICBIAS,尖端连接到麦克风输入。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    我添加了一个图表,向您展示如何将我的耳机连接到EVM。 如果这不是正确的方法,我如何将4针耳机连接到EVM或自定义设计?

    我还尝试将另一个耳机连接到我的设置,结果相似。

    e2e.ti.com/.../1488_5F00_180212085941_5F00_001.pdf</s>18.0212万 8.5941万

    此致,

    Thorben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thorben,

    感谢您的反馈。您连接耳机的方式似乎正常。 我不知道耳机内容是否通过耳机泄漏到麦克风中,您是否在没有将耳机输出连接到EVM的情况下被绑定到录制麦克风信号? 我不希望EVM板发生泄漏。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    正如我之前所说,我尝试了不同的耳机,结果相同。 另外,使用一对电阻器代替耳机扬声器也会显示此行为,但并不是那么激烈。 我附加了几个音频文件。ti_LR_demo.wav是我的输出文件。 通过耳机扬声器播放时,我将麦克风录制到ti_mic_demo. wav。 在录制过程中,我拔下了扬声器插孔并将其插回EVM。 你可以在第二个12,22,30和46处达到这个。 最后一个文件ti_R_demo.wav基本上是MIC演示,但带有电阻器,而不是耳机扬声器。

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_LR_5F00_demo.wav

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_MIC_5F00_demo.wav

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_R_5F00_demo.wav

    此致,

    Thorben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thorben,

    非常感谢您提供更多信息。 我认为这表明问题出在耳机线组件或耳机类型。 我想在我的身边尝试一下,但很遗憾,我要到下周才能访问EVM,因为我目前正在出差。 请给Ma几天时间,让我检查一下,并尝试找到可能的解决方案

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您的支付能力。 我期待您的测试结果。

    此致,
    Thorben
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    您是否能够自己测试此行为?

    此致,

    Thorben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thorben,

    很抱歉回复太晚。 我已经使用EVM进行了一些测试,但无法复制所述的行为。 我必须补充,我没有像您所使用的适配器一样的适配器,我尝试了不同的耳机和连接器,但无法通过EVM重现该问题。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    这很不幸。 我们在实际设计中使用IC,首先在设计中遇到了这个问题。 幸运的是,我们能够使用EVM重现此行为。 但是,我们仍然存在此问题,需要解决。 您是否有比较如何将CTIA耳机正确连接到您的IC的示例示意图?

    此致,
    Thorben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thorben,

    我进行了进一步的测试,现在创建了我的自定义适配器,修复了一些问题后,我发现了类似的行为。 在使用适配器时,我注意到使用的耳机不是CTIA,因此耳机输出内容直接与麦克风输入耦合,作为返回路径。 修复此问题后,我在录制音频时无法听到耳机内容,但我将耳机上的增益提高到信号饱和的程度,当时我能够听到录制数据上的小音调。 我断开了耳机的连接,在没有任何连接到EVM的情况下复制了测试,并发现了相同的行为。 需要注意的一件重要事情是,为了听到录制数据上的输出音,我必须饱和并对音频输出和麦克风增益应用非常高的增益。 这似乎是通过模拟输出播放高度饱和信号时部件的预期行为。 此部件相当旧,现在获取有关设备内部行为的详细信息非常复杂,以查看是否有方法解释并解决此问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    在测试期间,EVM上的跳线设置为+20 dB和500 mA。 输入混音器设置被设置为33 % 以获得合理的音频录制。 输出音量已设置为50 %。 在我看来,这不是极端的设置,因为您可以清楚地听到录音中的所有内容,并且输出的声音非常大,每分钟使用一次耳内。

    请您更详细地了解一下吗? 以某种方式解决这个问题将是很好的。

    此致,
    Thorben