This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:功耗优化

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/663153/tlv320aic3104-power-consumption-optimization

部件号:TLV320AIC3104
主题: TLV320AIC3105中讨论的其它部件

大家好,支持!

我的客户正在尝试优化TLV320AI3104的功耗。  在他们的设计中,他们使用两个编解码器。 第一个用于从ADC收集数据,通过SAI接口传输数据,然后通过高功率输出从SAI播放到扬声器输出的放大器。

设置和接口规格:SAI:I2S模式,立体声模式,音频16kHz。

 安装程序如下所示:         

注册:

值:

3.

0x91

4.

0x60

5.

0x00

6.

0x00

11.

0x01

101.

0x00

0x44

7.

0x0A

43.

0x02

37.

0xE0

41.

0xA2

38.

0x10

46.

0x00

49.

0x00

63.

0x0D

51.

0x0D

19.

0x07

22.

0x07

15.

0x20

16.

0x20

 

 

此设置的总功耗约为12mA。 这是设置所有内容后的值GET,但未提供时钟。

 

 

第二个仅用作放大器。 这是由PGA放大的输入,并发送到MCU的ADC的高功率输出。

 第二个编解码器的设置规范:

注册:

值:

8.

0x20

7.

0x00

41.

0x02

43.

0x80

37.

0x20

38.

0x10

46.

0x80

49.

0x80

51.

0x0D

63.

0x0D

19.

0x03

22.

0x03

15.

0x20

16.

0x20

 

查看TLV320AIC3104 SLAS510F部件8.6 电气特性表:

 

因此,我希望编解码器的功耗应为3.11mA + HP输出,每个通道约为2mA。 总电流约为7 mA。 但他们仍然获得9.77mA的电流。

您能否帮助我了解功耗高于预期的原因?

 谢谢,此致,

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alberto,

    我正在与系统团队确认此测量的路由。

    你能告诉我,如果它们关闭PGA块,但保持所有其他部分相同,电流消耗是多少吗?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alberto,  

    这是数据表错误。  AIC3104是AIC3106的简化版本,因此AIC3106的数据表可能被用作起点。 在AIC3106中,有3个旁路路径(见下文):

    AIC3104以及AIC3101,AIC3107和AIC3109没有Line2L/R旁路路径(上面以黄色突出显示), 但是10.4 .1.1 中描述了此路径,并且“立体声线路输入到立体声线路输出”的电流消耗规范适用于该路径。  设计团队确认PGA旁路路径(突出显示为绿色)将接近6mA。 如果不需要PGA, 被动模拟旁路路径将是最低电流选项,但不允许使用任何缓冲器或放大器。  

    我们将在不久的将来对AIC310x数据表进行这些更正,因为所有这些数据表都包含此错误。  

    此致,  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Steve,

    我想就这一问题补充几点意见和细节。 我们进行了一些更深入的分析,以下是我们的发现:

    关于第二编解码器:

    (PGA启用,I2S模式,立体声模式,采样频率16kHz)

    •我们看到禁用PLL模式(寄存器3)可节省约2mA。 问题是PLL的目的是什么。 之前,我们建议在解决噪音问题时使用此功能。 但是,噪声的解决方案是在编解码器输出上实施LP过滤器。 我们现在似乎不需要公共小巴。 请您确认这一点吗?

    关于第一编解码器:

    (PGA已启用并连接至HP输出,无采样,未启用SAI)

    •我们注意到,启用 PGA和HPout之间的连接会使每个通道的电流增加约3mA。

    这是通过将值0x80写入寄存器46和49来实现的

    我们真的不知道这一步是否只连接PGA和HPout -如果是,为什么每个通道需要3mA?

    还是启用PGA? 如果是,是否有机会使用功率消耗较低的PGA?

    •目前,我们对两个编解码器都使用HPout–将值0D写入寄存器51和63。

    由于两个编解码器的输出都被路由到高阻抗,我们认为我们可以使用标准线路输出,并在每个通道上节省另一个aprox 1-2mA。 请确认我们的想法。

    如果您能找到另一种为两种编解码器配置节省一些电量的方法,那将是非常好的。

    为了更好地理解,我发送了编解码器的原理图页以及编解码器输入和输出在系统中如何路由的方框图。

    e2e.ti.com/.../GHP_5F00_3x_5F00_CODEC_5F00_routing_5F00_diagram.pdf

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alberto,  

    关于编解码器#2: 如果他们可以使用分隔器而不是PLL, 这肯定可以为他们节省一些电源。

    关于编码解码器#1

    下图显示了启用R46,R49,R60和R63时激活的求和放大器。  

    这是当您将PGA_R或PGA_L "连接"到HPLOUT或HPROUT时通电的情况。  

    一件可能有帮助的事情是更改HPLCOM和HPRCOM的配置。 如果他们确保将这些输出配置为独立的单端输出(R37和R38),我相信反相放大器(以绿色显示) 不会通电, 这可能会节省一点。   请注意,我修改了结构图,以更 准确地显示HPL/RCOM逆变器电路。  

    使用LPOUTS的唯一缺点是它们不可配置为SE输出。 对于差动到SE转换,我们建议使用有源解决方案(运算放大器缓冲器)以确保不会降低性能。  

    此致,  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alberto,

    我不知道为什么我以前没有想到这一点,但TLV320AIC3105确实具有Line2L/R旁路路径,它类似于AIC3104,但它具有6 SE输入,而不是2差分+2SE输入。

    因此,如果低功率立体声线路路径很重要,则可能是更适合他们的设备。

    此致
    -Steve Wilson