主题: TLV320AIC3105中讨论的其它部件
大家好,支持!
我的客户正在尝试优化TLV320AI3104的功耗。 在他们的设计中,他们使用两个编解码器。 第一个用于从ADC收集数据,通过SAI接口传输数据,然后通过高功率输出从SAI播放到扬声器输出的放大器。
设置和接口规格:SAI:I2S模式,立体声模式,音频16kHz。
安装程序如下所示:
注册: |
值: |
3. |
0x91 |
4. |
0x60 |
5. |
0x00 |
6. |
0x00 |
11. |
0x01 |
101. |
0x00 |
二 |
0x44 |
7. |
0x0A |
43. |
0x02 |
37. |
0xE0 |
41. |
0xA2 |
38. |
0x10 |
46. |
0x00 |
49. |
0x00 |
63. |
0x0D |
51. |
0x0D |
19. |
0x07 |
22. |
0x07 |
15. |
0x20 |
16. |
0x20 |
此设置的总功耗约为12mA。 这是设置所有内容后的值GET,但未提供时钟。
第二个仅用作放大器。 这是由PGA放大的输入,并发送到MCU的ADC的高功率输出。
第二个编解码器的设置规范:
注册: |
值: |
8. |
0x20 |
7. |
0x00 |
41. |
0x02 |
43. |
0x80 |
37. |
0x20 |
38. |
0x10 |
46. |
0x80 |
49. |
0x80 |
51. |
0x0D |
63. |
0x0D |
19. |
0x03 |
22. |
0x03 |
15. |
0x20 |
16. |
0x20 |
查看TLV320AIC3104 SLAS510F部件8.6 电气特性表:
因此,我希望编解码器的功耗应为3.11mA + HP输出,每个通道约为2mA。 总电流约为7 mA。 但他们仍然获得9.77mA的电流。
您能否帮助我了解功耗高于预期的原因?
谢谢,此致,
Alberto