This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:功耗特性

Guru**** 2393105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/667101/tas5782m-power-dissipation-characteristics

部件号:TAS5782M
主题中讨论的其他部件: TAS5760M

您好,

请告诉我,如果将384kHz与768kHz比较,为什么PVDD的功耗特性相同?
我认为这是不正确的。

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    我们正在调查此事,Andy稍后会回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑,您好!

    感谢您的快速响应。

    我很期待听到Andi-San的声音。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    据我所知,这些数据是由我们的验证团队使用物理板获取的,因此应该是可信的。

    基本上需要考虑两种类型的功率损失。 一个是MOSFET的功率损耗,另一个是LC滤波器的功率损耗。 当切换频率提高时,MOSFET的功率损耗会增加。 但是,当切换频率较高时,LC滤波器的功率损耗会降低。 因此,您提到的数据仍然有意义。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    感谢您的回复。

    我了解MOSFET和LC滤波器有两种功率损耗类型。
    那么,您如何看待与电源电压(PVDD)相关的功率损耗?
    TAS5782M的结果与TAS5760M的结果完全不同。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    您不是在进行苹果与苹果的比较。 TAS5782M与TAS5760M截然不同,这两种器件具有不同的EVM设计和LC滤波器。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    我了解TAS5782M和TAS5760M在功率损耗方面的不同。

    然后,我将就主要议题提出一个论点。
    为什么功率损失的特性会根据电源电压而变化?

    例如,

    PVDD = 15V,PWM SW频率 = 384kHz,重载= 4----- >27.94mA
    PVDD = 15V,PWM SW频率 = 768kHz,重载=4----- >33.05mA

    如果在PVDD = 15V时设置768kHz,则功率损耗较高。

    PVDD = 24V,PWM SW频率 = 384kHz,重载= 4----- >36.93mA
    PVDD = 24V,PWM SW频率 = 768kHz,重载=4----- >36.84mA

    即使在PVDD = 24V时设置384kHz或768kHz,功率损耗也相同。

    请问您对此有什么意见?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    很抱歉催促您,如果您有任何更新,请告诉我。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    很高兴能来这里! 您能否分享有关断电的系统要求的更多信息?

    如您所知,TAS5782M的输出PWM正在从0 ~ PVDD切换,主功率损耗由MOSFET和LC组成。
    当您增加PVDD时,通过MOSFET和LC的信号也会增加,这表示功率损耗变化与电源电压相关。

    此外,一般而言,较高的切换频率会导致更多的"开关损耗",但它只是部分整体功率损耗(开关损耗,RDSon,LC)。 当PVDD=24V时,开关损耗的增加不再影响系统功率损耗。 对于此部分,您对您的系统有何顾虑?


    谢谢,此致,
    Alix Wan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alix-san,您好!

    感谢您的评论。

    客户的问题是,为PVDD供电时,无论PWM开关频率如何,PVDD的电流消耗为何相同。
    至少,如果增加PVDD和PWM切换频率,则通过PVDD (栅极切换电流)的电流应简单地增加。
    那么,请您再次给我您的建议吗?
    如果这一结果属实,我们的客户将会很高兴。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    至于客户的问题,当切换频率从384KHz提高到768KHz时,空闲电流应从~36.7mA增加到~52.2mA @PVDD=24V。
    如果您需要有关闲置电流的更详细数据,请联系我:alix-wan@ti.com。

    此致,
    Alix Wan,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alix-san,您好!

    感谢您的回复。
    我给您发送了一封电子邮件,请检查。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    考虑到我们正在通过电子邮件沟通问题,您能否帮助在论坛中解决此问题? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑,您好!

    感谢您的回复。
    可以关闭。

    此致,
    加藤