This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:单声道的HybridFlow7

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/665335/tas5756m-hybridflow7-for-mono

部件号:TAS5756M

您好,

如果在TAS5756M EVM上为立体声和单声道扬声器设置HybridFlow7,则在将SDOUT从立体声设备输入到单声道设备时,是否将立体声音频的混合应用于SDOUT?
混合的意思是"(L + R)/2"。
如果没有,请告诉我如何在96kHz处理中执行?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    我们正在对此进行调查,Andy稍后会回复您。 由于现在是中国假期,我们的答复可能会被延迟。 感谢您的耐心!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑,您好!

    感谢您的及时回复。

    我期待从Andi-San那里获得详细信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑,您好!

    如果您有任何更新,请告诉我。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    立体声音频混合不适用于SDOUT。 为了不丢失音频通道,必须在进入HF7之前将数字音频预混合到单声道中。 详情请参阅Slau577A第62页。


    谢谢,此致,
    Alix Wan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alix-san,您好!

    感谢您的回复。

    我已经阅读了杂交流处理器用户指南,然后发现TAS5756M无法做到这一点。
    遗憾的是,我理解了,尽管我期待你的提议。

    此致,
    加藤