大家好,
我希望如下所示连接TLV320AIC3254EVM的根目录。 为了比较具有DSP和不具有DSP条件之间的性能差异,我想绕过DSP块,直接将内部ADC连接到DAC,但我不能。
您能否告诉我允许我们按以下方式在GUI上进行连接的过程? 或者,您是否可以共享任何宏来导入设置?
此致,
Takashi Onawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我希望如下所示连接TLV320AIC3254EVM的根目录。 为了比较具有DSP和不具有DSP条件之间的性能差异,我想绕过DSP块,直接将内部ADC连接到DAC,但我不能。
您能否告诉我允许我们按以下方式在GUI上进行连接的过程? 或者,您是否可以共享任何宏来导入设置?
此致,
Takashi Onawa
你好,Takashi,
AIC3254具有一个环回选项,可将ADC输出连接到内部DAC输入。 请查看第0页/注册29位D4。 在CS软件中,可在Clocks/Interface (时钟/接口)窗口的Audio Interface (音频接口)选项卡中启用此选项,如下所示:
关于设备配置,您需要根据 所使用的典型配置手动设置播放或录制。 我正在附加一个可用作参考的脚本,您可以使用GUI的命令行界面工具加载它。
e2e.ti.com/.../4062.AIC3254_2D00_Recording_5F00_Playback.cfg</s>3254
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师
您好,Takashi-san,
感谢您的解释。 根据您所遵循的配置,可用的双组在DAC端设置,默认处理块为PRB_P1,每个通道有三个可用的双组。 应用参考指南的表2-18中提到了这些双轮格的位置。 您需要将双四倍系数写入这些位置,还请考虑只有双四倍系数A,B和C可用于默认DAC处理块。
上述文档中的代码只是如何在通用AIC3xxx器件中配置Biquads的示例,但您需要调整每个特定编解码器的系数位置。
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师