This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:IN1到耳机输出音频根,绕过DSP处理

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/666663/tlv320aic3254-in1-to-headphone-output-audio-root-bypassing-dsp-processing

部件号:TLV320AIC3254

大家好,

我希望如下所示连接TLV320AIC3254EVM的根目录。 为了比较具有DSP和不具有DSP条件之间的性能差异,我想绕过DSP块,直接将内部ADC连接到DAC,但我不能。  

您能否告诉我允许我们按以下方式在GUI上进行连接的过程? 或者,您是否可以共享任何宏来导入设置?

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    AIC3254具有一个环回选项,可将ADC输出连接到内部DAC输入。 请查看第0页/注册29位D4。 在CS软件中,可在Clocks/Interface (时钟/接口)窗口的Audio Interface (音频接口)选项卡中启用此选项,如下所示:

    关于设备配置,您需要根据 所使用的典型配置手动设置播放或录制。 我正在附加一个可用作参考的脚本,您可以使用GUI的命令行界面工具加载它。

    e2e.ti.com/.../4062.AIC3254_2D00_Recording_5F00_Playback.cfg</s>3254

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego-San,

    感谢您对此问题的快速响应。

    我可以通过以下步骤完成。
    [典型配置]
    录制→音频录制选项卡→选择"高性能立体声录制(IN1)"并按下"加载"

    [数字设置]
    时钟/接口→分隔器选项卡→按下"设定USB音频设置"按钮
    时钟/接口→音频接口选项卡→检查"数字环回"

    [模拟设置]
    音频输出→输出路由选项卡→耳机输出路由→检查"LDAC_P"和"RDAC_P"
    音频输出→DAC /线路输出选项卡→DAC输出增益控制→检查"电源"
    音频输出→耳机输出选项卡→HP输出增益控制→检查"电源"

    我可以将EVM设置为以下条件
    -来自IN1的立体声输入
    -内部旁路(ADC至DAC)
    -立体声输出

    然后,我想将高通滤波器导入LADC和RADC。
    您能告诉我如何操作吗?
    我只能按照下面文档中捕获7的步骤为正确的ADC写入设置。
    但我还没有找到写左ADC的方法。

    配置TLV320AIC3xxx系列中数字双屏过滤器的系数
    www.ti.com/.../slaa447.pdf

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takashi-san,

    感谢您的解释。 根据您所遵循的配置,可用的双组在DAC端设置,默认处理块为PRB_P1,每个通道有三个可用的双组。 应用参考指南的表2-18中提到了这些双轮格的位置。  您需要将双四倍系数写入这些位置,还请考虑只有双四倍系数A,B和C可用于默认DAC处理块。

    上述文档中的代码只是如何在通用AIC3xxx器件中配置Biquads的示例,但您需要调整每个特定编解码器的系数位置。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego-San,

    表2-18的哪一个应用手册是您参考的?
    此产品有如此多的文档,请将链接放在此处吗?

    如果我在阅读参考指南后不进行,我可能会在另一个线程中再次提问。

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takashi-san,

    我提到的文档是《AIC3254:

    表2-18位于文档的第45页。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师