请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:CDCE913, CDCI6214, SRC4192您好,
我有一个输出24位I2S输入的器件,其采样率如下:44.1kHz,48kHz,88.2kHz,96kHz,176.4kHz, 192kHz。
我不能控制采样率,而且设备抖动也不是很好。
我需要做的是能够 使用具有更好抖动性能的参考时钟来重新对传入I2S数据进行时钟或采样速率转换。 是否有设备允许我使用硬件控制来执行此操作,我不想在当前设计中添加微控制器。
谢谢;
Leo